Riquadro Proprietà
Utilizzare il riquadro
Proprietà
per visualizzare le variabili per l'oggetto selezionato. I valori delle proprietà modificano l'aspetto e la visualizzazione dell'oggetto a runtime.Colonne del riquadro Proprietà

Elemento | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | Colonna del nome delle proprietà | Navigare attraverso le proprietà disponibili per un oggetto selezionato. Selezionare qualsiasi proprietà e iniziare a digitare il nome della proprietà da trovare. |
![]() | Colonna del valore delle proprietà | Modificare i valori delle proprietà. Per modificare rapidamente i valori di alcune proprietà, selezionare il valore e iniziare a digitare. I valori possono essere completati automaticamente durante la digitazione. |
SUGGERIMENTO:
È possibile spostarsi tra proprietà e valori, selezionandoli con il mouse o utilizzando i tasti freccia.
Pulsanti del riquadro Proprietà
Elemento | Funzione |
|---|---|
Raggruppa in categorie | Organizza le proprietà per categoria. |
Ordina alfabeticamente | Ordina le proprietà in ordine alfabetico. |
![]() Aggiungi nuovo | Aggiunge una proprietà al nodo. Aggiungere un nome visualizzato, una variabile, un alias o una firma di verifica. Nella categoria Eventi del riquadro Proprietà , questo pulsante aggiunge un evento dall'intestazione Eventi o da un nuovo metodo per l'evento selezionato. |
Elimina | Rimuove una proprietà aggiunta dal riquadro Proprietà o reimposta il valore di una proprietà predefinita.Elimina il metodo selezionato in Eventi . La rimozione di tutti i metodi da un evento aggiunto elimina l'evento. |
Stacca vista | Scollega il riquadro dalla finestra principale. |
Collega vista | Scollega il riquadro alla finestra principale. |
![]() Apri con l'editor | Apre l'editor dell'oggetto selezionato. Questo pulsante è valido solo per alcuni tipi di oggetti. |
Menu contestuali del riquadro delle proprietà
Per aprire il menu contestuale delle proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della proprietà.
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Nuovo | Creare proprietà figlio, variabili e alias oppure creare eventi in base alla proprietà selezionata. |
Elimina | Eliminare proprietà, variabili e alias. |
Copia | Copiare proprietà figlio, variabili e alias. |
Incolla | Incollare proprietà figlio, variabili e alias. |
Comprimi tutto | Comprimere tutti i nodi secondari di proprietà, variabili e alias. |
Mostra riferimenti | Visualizzare gli oggetti o le variabili che fanno riferimento alla proprietà. |
Copia percorso al nodo | Copiare il percorso delle proprietà, delle variabili e degli alias nel progetto. |
Cambia regola di modellazione | Impostare la regola di modellazione:
|
Analisi modello | Visualizzare il modello informativo del progetto sotto forma di grafico. Vedere Visualizzare i grafi dei modelli informativi. |
Per aprire il menu contestuale del valore delle proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore della proprietà.
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Copia | Copiare il valore della proprietà selezionato. |
Incolla | Incollare il valore della proprietà copiato nel valore della proprietà selezionata. |
Reimposta valore | Ripristinare il valore predefinito della proprietà. |
Fornire un feedback