Creare variabili
Creare variabili che definiscono un allarme motore, una temperatura e singoli ingredienti.
SUGGERIMENTO:
Invece di creare variabili manualmente, è possibile importare variabili del controller in modalità offline. Vedere Importare le variabili del controller.
- InVista progetto, creare cinque variabili facendo clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionando .
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:

- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- InVista progetto, selezionareMotor1Alarm.
- InProprietà, selezionareInt32e selezionareBoolean.Il tipo di valore della variabile viene modificato in Booleano. Questo è necessario per l'allarme digitale che verrà configurato in un secondo momento.
Prendere nota della posizione della variabile.
Fornire un feedback