- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Modificare un logger dei dati
Modificare un logger dei dati esistente.
Prerequisiti
Per uno dei seguenti casi:
- Per modificare un logger dei dati
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareConfigura un logger dei dati.
- Selezionare l'oggetto logger dei dati da modificare.
- Se necessario, modificare ilNomee le proprietà del logger.
- SelezionareAvanti.
- Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionareDuplica. La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
- SelezionareNuovo databasee compilare:
- Nome. Un nome per il database.
- Tipo. SelezionareInternooConnessione ODBC.
- SelezionareAvanti.
- Impostare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionareAvanti.
- Selezionare le variabili da loggare e selezionareAvanti.SUGGERIMENTO: È possibile individuare le variabili utilizzando il campo di ricerca.
- SelezionareEsci.
- (Opzionale) Impostare un intervallo di banda morta.
- (Opzionale) Memorizzare la lettura dei codici operazione.
- (Opzionale) Memorizzare data e ora di lettura della variabile.
Fornire un feedback