Logger dei dati
Un logger dei dati campiona valori di una o più variabili a intervalli definiti dall'utente o a ogni modifica del valore e li memorizza in un database.
SUGGERIMENTO:
È possibile disabilitare il campionamento automatico impostando la proprietà
Modalità di campionamento
su Nessuna
.Configurazione dei database
I database vengono configurati automaticamente per i logger dei dati.
Quando si seleziona un database per un logger dei dati, per ogni variabile da campionare viene creata automaticamente una tabella di database con le seguenti colonne:
Colonna | Descrizione | Presente |
|---|---|---|
[VariableToLogName] | Il valore di una variabile specifica | Sempre |
[VariableToLogName] _OpCode | Il codice variabile dell'operazione di lettura sul controller | Se Log operation code of the variable = True |
[VariableToLogName] _Timestamp | La data e l'ora (UTC) della lettura della variabile sul controller | Se Log timestamp of the variable = True |
Timestamp | La data e l'ora della lettura del campione sul controller. Questo timestamp fa riferimento all'ora in cui FactoryTalk Optix Studio interrompe la lettura di tutte le variabili di esempio. | Sempre |
LocalTimestamp | La data e l'ora della lettura della variabile nel controller nel fuso orario locale della macchina. | Se Local time log = True |
Modalità di campionamento automatico
Un logger dei dati può campionare automaticamente:
- Tutte le variabili monitorate
- Il logger dei dati campiona tutte le variabili monitorate indipendentemente dai relativi valori.
- Solo le variabili con valori modificati significativamente
- La modalità di campionamentoCambiamento di valoresi applica solo alle variabili con valori significativamente modificati.Il logger dei dati campiona solo le variabili i cui valori variano oltre un intervallo di banda morta in confronto con il campionamento precedente. Il valore dell'intervallo di banda morta può essere un valore assoluto o in percentuale.Ad esempio, se l'intervallo di banda morta è impostato su 5, il logger dei dati campiona solo le variabili con una variazione assoluta o percentuale di almeno ±5 in confronto al campionamento precedente.
Fornire un feedback