Disegnare una polilinea o un poligono
Utilizzare lo strumento
Polilinea
per disegnare una polilinea o un poligono.- InVista progetto, fare doppio clic sul contenitore che includerà l'oggetto.
- Nella barra degli strumenti dell'editor, selezionare
Polilinea. - Nell'editor, posizionare il puntatore nel punto in cui deve iniziare la polilinea o il poligono.
- Disegnare la forma:
- Polilinea. Selezionare i punti sulla pagina. Premereper completare il disegno della forma.Esc
- Poligono. Selezionare i punti sulla pagina e selezionare il punto iniziale per chiudere il poligono. Se non si desidera collegare l'ultimo segmento di linea con il primo segmento di linea, tenere premutodurante il posizionamento dell'ultimo segmento di linea.CtrlSUGGERIMENTO: Per modificare la forma di una polilinea o di un poligono, selezionare e trascinare il quadratino di ridimensionamento di un segmento.
L'oggetto viene visualizzato nell'editor e in
Vista progetto
.Fornire un feedback