Creare un oggetto
Creare un oggetto per aggiungere il nodo al progetto.
- InVista progetto, selezionare la cartella in cui creare l'oggetto e selezionarenella barra degli strumenti di
Vista progetto.SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella inVista progettoe utilizzare il menu contestualeNuovoper creare gli oggetti.Il menu contestuale mostra gli oggetti che la cartella può contenere in base alla categoria della cartella. - Selezionare l'oggetto da aggiungere al progetto.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionare
Display namee immettere il nome visualizzato. - (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionare
Descrizione, quindi immettere la descrizione.
Il nuovo oggetto viene visualizzato in
Vista progetto
. Il tooltip visualizzato passando il puntatore del mouse mostra il nome e la descrizione.
Fornire un feedback