Editor dei collegamenti dinamici avanzati
L'editor dei collegamenti dinamici avanzati consente di aggiungere una logica avanzata al valore del nodo sorgente. L'editor dei collegamenti dinamici avanzati viene visualizzato nella scheda
Avanzato
del browser di collegamento dinamico.Per ulteriori informazioni sul browser di collegamento dinamico, vedere Browser Collegamento dinamico.
È anche possibile aprire l'editor dei collegamenti dinamici avanzati nel riquadro centrale selezionando
Apri nell'editor
. L'apertura dell'editor dei collegamenti dinamici avanzati nel riquadro centrale è utile se si modifica un collegamento dinamico avanzato con una logica lunga.
SUGGERIMENTO:
Se sono aperti più browser di collegamento dinamico, è possibile aprire una sola scheda
Avanzato
nel browser dei collegamenti dinamici. Se l'editor dei collegamenti dinamici avanzati è aperto quando si apre un collegamento dinamico, la scheda Avanzato
ritorna in primo piano.
Elemento | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | Base | Ritorna alla scheda Base del browser dei collegamenti dinamici. Vedere Browser Collegamento dinamico. |
![]() | Avanzato | Visualizza questa scheda Avanzato per creare un collegamento dinamico avanzato. |
![]() | Percorso | Il percorso della variabile impostato dal collegamento dinamico avanzato. |
![]() | Diagramma a blocchi | Mostra il flusso di trasformazioni effettuate dai collegamenti dinamici e dai convertitori. |
![]() | Direzione collegamento dinamico | Impostare la direzione tra i blocchi nel diagramma. La direzione cambia quando si seleziona l'icona:
|
![]() | Inserisci | Interrompere la catena del collegamento dinamico inserendo un blocco convertitore per manipolare l'output. È possibile utilizzare Inserisci per aggiungere un'ulteriore elaborazione a un output di un altro blocco. Ad esempio, è possibile moltiplicare il risultato di un Valutatore di espressioni per valori costanti. |
![]() | Aggiungi collegamento dinamico Modifica collegamento dinamico | Specificare o modificare l'associazione tra l'origine e l'elemento padre. |
![]() | Chiudi | Chiudere il browser dei collegamenti dinamici. |
![]() | Rimuovi link | Rimuove il collegamento dinamico dalla proprietà. |
![]() | Apri nell'editor | Apre il diagramma a blocchi del collegamento dinamico avanzato nell'editor. |
![]() | Configura | Dalla scheda dell'editor di collegamenti dinamici avanzati, utilizzare per collegare la variabile sorgente a un indice specifico della variabile padre. Utilizzare per creare un Convertitore chiave-valore o un Convertitore condizionale .Utilizzare per creare un nuovo convertitore sul quale è possibile creare in modo dinamico il percorso di origine delle variabili. Queste opzioni sono disponibili solo per le unità ingegneristiche:
|
![]() | Elimina | Dalla scheda dell'editor dei collegamenti dinamici avanzati, rimuovere il convertitore o il collegamento dinamico e i relativi elementi figli. |
Fornire un feedback





Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.