Creare un progetto
Un progetto è un contenitore di elementi con i quali si realizza un'
Applicazione FactoryTalk Optix
. È possibile creare un progetto locale o un progetto da una posizione remota.- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.
ProgettoViene aperta la pagina iniziale. - SelezionareNuovo.
- Per creare un progetto locale con una finestra predefinita e categorie configurate nellaVista progetto, selezionare il tipo di progetto: .
- Predefinito. Creare un progetto con tutte le categorie e una finestra principale inVista progetto.
- OptixPanel. Creare un progetto con tutte le categorie e una finestra principale inVista progetto, oltre a:
- Un oggettoSistemacon un widgetFT Remote Accesspreconfigurato per richiedere l'accesso al server FactoryTalk Remote Access e l'assistenza dall'applicazione FactoryTalk Remote Access.
- Una cartellaSettingsWidgetscontenente widgetImpostazioni di rete,Impostazioni del dispositivo,Data e oraeCarica applicazione.
- Una finestra principale che visualizza e consente di navigare tra i widget predefiniti a runtime e di posizionare il proprio contenuto nella Home page della finestra.
- Cambio automatico della lingua per i widget.
- Una tastiera virtuale abilitata
Per creare un progetto vuoto che non ha contenuto predefinito, inOpzioni FactoryTalk Optix Studio, selezionareModalità avanzata, quindi riavviareFactoryTalk Optix Studioper selezionareVuotonella pagina iniziale. Vedere Impostare le opzioni. - InNome, digitare il nome del progetto.
- InPercorso, digitare il percorso del progetto.La posizione predefinita è. SelezionareC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixper passare a un percorso diverso.
Sfoglia file - (Opzionale) SelezionareUtilizza controllo versione.Con il controllo versioni abilitato, è possibile eseguire il backup dello stato del progetto in un repository locale e inviare in push le modifiche locali a un repository remoto.
- (Opzionale) SelezionareCrittografa segretiper crittografare password del progetto, oggetti personalizzati con il Tipo di datiPassworde fileYAMLche rappresentano il modello informativo del progetto.Per abilitare l'opzioneCrittografa segreti, accedere aFactoryTalk Hub. Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia dei segreti del progetto.
- InImpostare le dimensioni della finestra principale, specificare la larghezza e l'altezza della finestra principale quando si creano progetti. Accettare le dimensioni predefinite della finestraPersonalizzata, immettere una nuovaLarghezzaeAltezzaper una nuova dimensione della finestra personalizzata oppure OptixPanel se si sta creando un oggetto OptixPanel.La dimensione predefinita della finestra personalizzata è 400 x 400 pixel.
- SelezionareCrea.
- (Opzionale) Per creare un progetto da una posizione remota:
- SelezionareRemoto.
- InURL remoto, immettere l'URL del repository remoto fornito dall'amministratore di sistema per specificare la posizione del progetto remoto che si desidera aprire.
- InPercorso, immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto.
- SelezionareApri.Se si è collegati aFactoryTalk Optix, non è necessario conoscere l'URL remotoo ilPercorso.Creare un nuovo progettovisualizza automaticamente tutti i potenziali repository accessibili con l'account GitHub e tutti i progetti remoti che è possibile aprire.Viene visualizzatoApertura del progetto da remotonella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
Viene aperto il nuovo progetto. Se era presente un progetto esistente già aperto, il progetto si apre in una nuova istanza di
FactoryTalk Optix
.Fornire un feedback