Aggiungere un'immagine SVG avanzata
Aggiungere un'immagine SVG avanzata al canvas per modificare le proprietà delle singole parti di immagine in fase di progettazione o a runtime.
SUGGERIMENTO:
Per esempio, è possibile segnalare un malfunzionamento della parte hardware evidenziando una rappresentazione del componente hardware.
Prerequisiti
Per controllare le proprietà dell'immagine, ottenere un file SVG conforme a questi requisiti:
- Il formato del file è SVG 1.2 Tiny
- Le proprietà di riempimento e tratto esistono e hanno colori definiti come attributi XML o CSS inline
- I valori di colore sono esadecimali
Esempio: File SVG conforme ai requisiti.
SUGGERIMENTO:
Se il file SVG non è conforme ai requisiti, l'immagine verrà visualizzata come previsto, ma non sarà possibile modificare le proprietà dell'immagine.
- Per aggiungere un'immagine SVG avanzata
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto o sulla cartella che conterrà l'immagine, quindi selezionare .
- Fare doppio clic sull'immagine vuotavisualizzata sul canvas.
- InSeleziona file, selezionare l'immagine da visualizzare, quindi scegliereSeleziona.SUGGERIMENTO:Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare inSeleziona file.Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, in
Importa fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona. - (Opzionale) Aprire il file SVG in un editor di testo e verificare l'attributo@iddell'elemento immagine che si desidera modificare.Ad esempio:<g id="ConveyorChassis"> <polygon style="fill:#3C4660;" points="8.532,379.733 503.466,379.733 503.466,277.333 8.532,277.333"/> </g>
- InProprietà, inProperty, dall'#IDselezionare l'elemento immagine da modificare.SUGGERIMENTO: Le opzioni a discesa corrispondono agli attributi@iddegli elementi del file SVG. Se i valori non vengono visualizzati nell'elenco a discesa, l'immagine SVG potrebbe non essere conforme ai requisiti necessari per controllare le proprietà dell'immagine.
- InValore, procedere in uno dei modi seguenti:
- Immettere un valore di colore esadecimale.
- Creare un collegamento dinamico avanzato con un convertitore a valori di colore esadecimali.Esempio di collegamento dinamico avanzato

Esempio di immagine SVG avanzata - allarme disabilitato (chassis trasportatore grigio)

Esempio di immagine SVG avanzata - allarme abilitato (chassis trasportatore rosso)

Per ulteriori informazioni, vedere Sviluppare un'icona che cambia colore.
Fornire un feedback