Configurare un pulsante per chiudere una finestra di dialogo
Per nascondere una finestra di dialogo a runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.
Prerequisiti
Creare un tipo finestra di dialogo. Vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
- Per configurare un pulsante per chiudere una finestra di dialogo
- Creare un oggetto pulsante come oggetto figlio del tipo finestra di dialogo.Per ulteriori informazioni, vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionaree selezionare il metodo
Chiudi.
Fornire un feedback