Configurare la griglia dell'editor
Configurare la griglia nell'editor per mostrare o nascondere la griglia, allineare gli oggetti nella griglia e ridimensionare la griglia.
- InVista progetto, fare doppio clic su un oggetto contenitore o selezionare.
L'editor viene aperto in una nuova scheda. - Nella barra degli strumenti dell'editor, selezionare.
Impostazioni griglia - Selezionare l'opzione per configurare la griglia:
- Griglia visibile. Attivare/disattivare la visualizzazione della griglia nell'editor.
- Allinea alla griglia. Allineare i bordi degli oggetti alla griglia.
- Dimensione griglia. Specificare la dimensione della griglia in pixel.
Fornire un feedback