Creare un collegamento dinamico mediante un alias
Creare un collegamento dinamico che utilizzi un alias esistente come collegamento rapido. I collegamenti dinamici evitano di dover cercare ripetutamente lo stesso nodo sorgente.
- InVista progetto, selezionare un nodo con il valore delle proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
- InProprietà, nella proprietà di interesse, selezionare.
Aggiungi collegamento dinamico - Espandere la cartellaAliaso la cartellaPannelli dinamiciper selezionare il nodo aliasda visualizzare.
Vengono visualizzati il modello informativo a cui punta l'alias e il nodo sorgente del collegamento dinamico.SUGGERIMENTO: Nella finestra deicollegamenti dinamici, gli alias creati vengono visualizzati nella cartellaAlias. Gli alias nella cartellaPannello dinamicovengono generati automaticamente. - Selezionare il nodo sorgente di interesse, quindi scegliereSeleziona.
Il percorso del nodo di riferimento o dell'attributo viene visualizzato nella proprietà.
Fornire un feedback