Creare una variabile vincolata
Creare una variabile con limiti di valore alto e basso che saranno collegati agli indicatori.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettere
ConstrainedVariable. - InProprietà, impostareConstrainedVariable (Int32)su30.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suConstrainedVariablee selezionare .
- InEURangeimpostare le proprietà:
- ImpostareVincolosuVero.
- ImpostareLimite altosu50.
- ImpostareLimite bassosu20.
Fornire un feedback