Riferimenti a origini dei collegamenti dinamici
A seconda del tipo di origine di un collegamento dinamico, il campo del valore della proprietà visualizza il riferimento in modi diversi.
Valori delle proprietà
Tipo di origine | Valore della proprietà |
|---|---|
Un nodo o una variabile | BrowseName dell'origine. |
Un attributo di un nodo o di una variabile | BrowseName@ name of the attribute |
Una variabile di array | BrowseName[ array index values ] |
Un indice di array della variabile array | BrowseName[ array index number ]Ad esempio, [0] è il primo indice dell'array. |
Un indice di bit | BrowseName[ bit index number ]Ad esempio, [0] è il primo indice di bit. |
Una proprietà di un nodo | Il percorso del nodo sorgente. |
Un nodo o una variabile formattata dall'utente | Le informazioni sull'origine seguite da (formatted) |
Tipo di riferimento | Descrizione | Esempio di valore delle proprietà |
|---|---|---|
Assoluta | Un percorso completo dell'origine di riferimento che inizia con la directory principale. | ProjectName/Model/SourceVariable |
Relativo | Un percorso dell'origine con riferimento che inizia con la directory del nodo target. | ../SourceVariable |
Con alias | Qualsiasi tipo di percorso contenente alias. Un alias è un tipo di variabile che punta a un nodo sorgente con una proprietà identificatore univoco. Per ulteriori informazioni, vedere Alias. | {Motor}/Speed |
SUGGERIMENTO:

La selezione del collegamento blu (
../SourceVariable
nell'esempio) porta al target del collegamento (nodo SourceVariable
).
Fornire un feedback