Creare un collegamento dinamico trascinando l'origine
Creare un collegamento dinamico trascinando l'origine da
Vista progetto
al valore della proprietà da impostare il collegamento dinamico.- InVista progetto, selezionare la variabile che contiene la proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
- Trascinare il nodo o la variabile su:
- Una proprietà. Trascinare il nodo sul valore della proprietà.Il riferimento al nodo o alla variabile viene visualizzato nella proprietà.
- Un oggetto grafico. Trascinare la variabile in un oggetto grafico nell'editor.Il trascinamento del nodo crea un collegamento dinamico alla proprietà più adatta dell'oggetto grafico. Ad esempio, trascinare una variabile in unaCasellaDiTestoper creare un collegamento alla proprietàTestoe visualizzare il valore.
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Prima della proprietà, viene visualizzato
per indicare che la proprietà contiene un collegamento dinamico.
per indicare che la proprietà contiene un collegamento dinamico.
SUGGERIMENTO:
Se il collegamento dinamico non si risolve in fase di progettazione, viene visualizzato
prima del collegamento dinamico. È possibile risolvere un collegamento dinamico a un alias Windows a runtime. Se il collegamento dinamico viene interrotto perché l'attributo collegato non esiste più o è stato spostato, viene visualizzato
prima del collegamento.
prima del collegamento dinamico. È possibile risolvere un collegamento dinamico a un alias Windows a runtime. Se il collegamento dinamico viene interrotto perché l'attributo collegato non esiste più o è stato spostato, viene visualizzato
prima del collegamento.Fornire un feedback