Integrare l'interfaccia con la NetLogic
Fare in modo che il pulsante attivi la modifica del testo dell'etichetta quando si seleziona il pulsante.
- InVista progetto, selezionarePulsante1.
- InEventi, accanto aMouseClickEvent, selezionaree selezionare .

- Creare un collegamento dinamico tralabelNodeIdeEtichetta1.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback