- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Creare una variabile analogica
Creare una variabile analogica che indichi la temperatura.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare
- Configurare la variabile:
- InProprietà, impostare il valore della proprietàVariabileAnalogica1 (Float)su50.
- Accanto al valore della proprietà, selezionare<Nessuno>eTemperatura: gradi Fahrenheit
- InEURange, impostareLimite bassosu-10.
- Impostare ilLimite altosu60.
- ImpostareVincolasuVero.
Fornire un feedback