Creare pannelli
Creare un pannello di navigazione che consente di passare da un pannello all'altro.
- Creare un SavePanel (type):
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaUIe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pannello, selezionaree immettere
SavePanel.
- Creare un ValuePanel (type):
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaUIe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pannello, selezionaree immettere
ValuePanel.
- Creare un PannelloDiNavigazione:Un pannello di navigazione consente di passare da un pannello all'altro.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, alla vocePannello1, creare un collegamento dinamico tra la proprietàPannelloe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InProprietà, accanto aPannelli, selezionare.

- InProprietà, alla vocePannello2, creare un collegamento dinamico traPannelloe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback