Configurare un grafico a torta

Configurare un oggetto
Grafico a torta
perché ricavi dati da un nodo del progetto o da un database.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Grafico a torta
    .
  2. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Modello
    e un nodo.
    Nodo selezionato
    Combo box
    Oggetto database
    Valori contenuti nelle tabelle di database.
    Nodo di progetto
    Valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  3. (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostando
    ItemKind
    .
    SUGGERIMENTO:
    La proprietà
    ItemKind
    viene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.
    Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggetto
    Motor
    ,
    ItemKind
    viene automaticamente impostata con il riferimento al tipo . In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (, , e così via).
  4. Configurare le etichette del grafico creando un collegamento dinamico tra
    Etichetta
    e un argomento variabile (ad esempio, ).
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal