Configurare il timeout di inattività per una sessione
Utilizzare la Sessione UI
IdleTimeoutEvent
per disporre di un timeout di inattività da applicare all'intera sessione e al presentation engine.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaUIe selezionare . Viene visualizzatoSessioneUI# (type)inVista progetto.
- ConSessioneUI# (type)selezionato, inProprietà, inDurata timeout di inattività, inserire la durata del timeout.
- InTimeout di inattività abilitato, selezionareVero.
- InEventi, dopoIdleTimeoutEvent, selezionare
Aggiungi nuovo metodo, espandereComandie navigare per selezionare il comando che verrà eseguito quando viene attivato l'evento di timeout.
Fornire un feedback