Creare un foglio di stile
Ogni progetto creato da un template standard include un foglio di stile. È possibile creare fogli di stile aggiuntivi per il progetto.
SUGGERIMENTO:
Invece di creare un foglio di stile personalizzato da zero, è possibile aggiungere un foglio di stile predefinito. Vedere Aggiungere un foglio di stile predefinito. Ad esempio, è possibile aggiungere un foglio di stile scuro.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suUIe selezionare .Viene visualizzatoFoglioDiStilein#Vista progetto.
- (Opzionale) Passare il puntatore del mouse suFoglioDiStile, selezionare#, quindi immettere un nuovo nome per il foglio di stile.

Fornire un feedback