Anomalie note in questa release
L'elenco identifica le anomalie note in
FactoryTalk Optix
versione 1.3.x.Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
I nomi DNS nel certificato devono essere minuscoli [2226560]
I nomi DNS utilizzati nel campo
SubjectAltName
della configurazione del certificato vengono riconosciuti solo se hanno lettere minuscole.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Caratteri speciali non sempre supportati [2123530]
I caratteri speciali non sono supportati nei nomi dei file PDF, nei nomi utente del server FTP, nei nomi di repository Git, nei nomi di database ODBC. Inoltre, il metodo di immissione Pinyin non funziona a runtime sul dispositivo o in fase di progettazione nell'editor web FactoryTalk Optix Studio.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Impossibile trasferire su dispositivo con nome non valido [2239099]
Il trasferimento su un dispositivo con un nome contenente una barra diritta (slash) comporta un errore o l'applicazione non viene eseguita sul dispositivo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il controllo delle versioni può determinare la duplicazione o la perdita di un Tipo di oggetto durante un'operazione pull [2243507]
Il pull dal repository remoto quando il nome di un tipo di oggetto è stato modificato sia in remoto che in locale causa un conflitto di unione. L'operazione crea due oggetti diversi quando si mantengono le modifiche locali e causa la perdita del tipo rinominato quando si accettano le modifiche remote. Per evitare la perdita di dati, tutti gli utenti che collaborano al progetto devono aggiornare manualmente il nome del Tipo di oggetto nel progetto locale prima di eseguire il pull dal repository remoto.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il modulo di calcolo con più backplane nel percorso del controller non è in grado di comunicare con il controller
Il modulo di calcolo non è in grado di comunicare con il controller se è presente più di un backplane nel percorso del controller. Per esempio, il modulo non riesce a comunicare con il controller se il percorso è Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Tuttavia, i percorsi simili a Backplane\3 o Backplane\1\A\10.220.173.66 consentono al modulo di comunicare con il controller.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
L'immagine non appare a runtime [3140280]
Se un file di immagine di un progetto non viene visualizzato nell'applicazione di runtime, utilizzare un'applicazione di terze parti per ridimensionare l'immagine e ridurla.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Impossibile esportare il file quando il nome del progetto contiene caratteri speciali [3110366]
I nomi dei file non possono contenere caratteri speciali.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0
Non viene visualizzato alcun errore quando si configura in modo errato una stringa come Input discreto per una stazione Modbus e le letture di tutti gli altri tag non vanno a buon fine [2351429]
L'assegnazione di un tag stringa a un'area di memoria di Input discreto non visualizza un messaggio di errore e causa errori di lettura su tutti i tag della stazione Modbus che contengono il tag configurato in modo errato.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Rinominare una libreria definita dall'utente mediante OneDrive può causare errori di sincronizzazione [2348900]
OneDrive non è consigliabile per l'archiviazione delle librerie definite dall'utente e potrebbe causare errori di sincronizzazione e file duplicati durante la ridenominazione delle librerie. Se si tenta di usare OneDrive per rinominare una libreria, scollegare OneDrive quando si rinomina la libreria. Per scollegare OneDrive, vedere Disattivare, disabilitare o disinstallare OneDrive.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Impossibile visualizzare l'intervallo del grafico sparkline se viene modificato un solo intervallo [3153055]
Se si modifica solo il valore per Intervallo alto o Intervallo basso per un grafico sparkline, l'intervallo non potrà essere visualizzato nel grafico sparkline. Modificare entrambi i valori in Intervallo alto e Intervallo basso per visualizzare l'intervallo nel grafico sparkline.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Gli elementi di libreria personalizzati non vengono visualizzati senza riavviare FactoryTalk Optix [2371413]
Gli elementi aggiunti a una libreria personalizzata non vengono visualizzati nella ricerca in
Librerie
fino a quando non si riavvia FactoryTalk Optix.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Alcuni video potrebbero non essere riprodotti su computer che eseguono Microsoft Windows [2212837]
Se si emula un progetto su un computer che esegue
Microsoft®
Windows®
, alcuni video potrebbero non essere riprodotti. I video verranno riprodotti se si trasferisce il progetto a un dispositivo.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.1.0.
Impossibile emulare un progetto [3196019]
L'emulatore non può eseguire un progetto che contiene una stazione EtherNet/IP Rockwell Automation se FactoryTalk Optix Studio è installato in una cartella contenente un carattere speciale.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Impossibile avviare FTOptixRuntime.exe [3187395]
Impossibile avviare FTOptixRuntime.exe se si esporta il progetto in una cartella con un nome contenente un carattere speciale.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Il supporto video potrebbe essere in ritardo in alcune configurazioni Windows DirectX [3251408]
L'impostazione della variabile ambientale FTOPTIX_RHI_BACKEND su "opengl" potrebbe risolvere il problema.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.1.
Fornire un feedback