Configurare la mappa dei sistemi di misura
Utilizzare le unità ingegneristiche preferite nei sistemi di unità associati alle impostazioni locali del progetto. Mappare le unità personalizzate in questi sistemi: Sistema internazionale di unità di misura, Sistema consuetudinario statunitense, Sistema imperiale britannico.
SUGGERIMENTO:
Le impostazioni locali della sessione determinano il sistema di misurazione per i dati visualizzati. Ad esempio, una sessione con impostazioni locali en-US mostra la temperatura in Fahrenheit.
Prerequisiti
(Opzionale) Definire unità ingegneristiche personalizzate. Vedere Creare un dizionario di unità ingegneristiche.
- InVista progetto, selezionare il nodo principale del progetto.SUGGERIMENTO: Il nodo principale si trova nella parte superiore dellaVista progettoe ha lo stesso nome del progetto.
- InProprietà, accanto aMappa dei sistemi di misura, selezionare
Modifica con Editor del sistema di misura. - Per aggiungere una riga della mappa dei sistemi di misura, selezionare.

- Per modificare una riga della mappa dei sistemi di misura, passare il puntatore del mouse sulla cella, selezionare la freccia in giù e selezionare un valore.Daindica la quantità di input di interesse o il valore proveniente dal sensore da convertire. Le unità di misura selezionate verranno convertite in una quantità equivalente per le diverse impostazioni locali in queste colonne:
- Sistema internazionale di unità di misura
- Sistema consuetudinario statunitense
- Sistema imperiale britannico
- (Opzionale) Per eliminare una riga della mappa dei sistemi di misura, selezionare una cella nella riga della mappa dei sistemi di misura e selezionare.Elimina
Da | Sistema internazionale di unità di misura | Sistema consuetudinario statunitense | Sistema imperiale britannico |
|---|---|---|---|
Volume: litro [l] | litro [l] | quarto (US) [qt (US)] | quarto (UK) [qt (UK)] |
Fornire un feedback