Pulsante
Genera eventi per eseguire metodi.
Eventi
Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento | È generato a runtime quando |
|---|---|
Evento MouseClick | Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato. |
Evento MouseDown | Un oggetto viene cliccato o toccato. |
Evento MouseUp | Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato. |
Caso d'uso
Attivare azioni diverse, ad esempio:
- Avviare la generazione di report
- Riconoscere un allarme attivo
- Segnalare una condizione di emergenza
Esempio
Tre pulsanti con stili diversi

Fornire un feedback