Configurare un pannello di navigazione
Configurare un pannello di navigazione tramite i riferimenti agli oggetti del pannello come schede.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore e selezionare .
- InVista progetto, fare doppio clic sul pannello di navigazione.Il pannello di navigazione viene visualizzato nell'editor.
- Creare i tipi diPannelloa cui si desidera fare riferimento come schede nel pannello di navigazione.Per ulteriori informazioni, vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
- DaVista progettotrascinare i tipi di pannello nel pannello di navigazione nell'editor.Man mano che si rilasciano i tipi di pannello nel pannello di navigazione, nel pannello appaiono nuove schede di navigazione.
- (Opzionale) InProprietàcreare un collegamento dinamico tra l'Indice della scheda correntee la logica dell'applicazione che controlla la scheda selezionata.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.SUGGERIMENTO: L'indice delle schede inizia da 0, che è il valore predefinito. Il valore 0 di indice indica la prima scheda.
- (Opzionale) InProprietà, inPannello#, impostare le proprietà per ciascuna scheda del pannello di navigazione:
- Titolo. Titolo della scheda del pannello di navigazione.
- Percorso immagine. Percorso dell'immagine che sovrascrive il titolo del pannello. Per la piena integrazione dell'immagine con l'interfaccia utente, utilizzare immagini piatte di dimensione corretta con sfondo trasparente.
- Abilitato. Consente l'interazione con la scheda sul dispositivo. Ha come valore predefinito Vero.
- Visibile. Rende visibile la scheda. Ha come valore predefinito Vero.
- (Opzionale) InProprietà, inPannello dinamico collegato, creare un collegamento dinamico al pannello dinamico da collegare.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.SUGGERIMENTO: Collegando un pannello dinamico viene visualizzato il contenuto delle schede del pannello di navigazione nel pannello dinamico.
- (facoltativo) InAspetto, impostare le proprietà del pannello:
- Visibile. Rende visibile il pannello. Ha come valore predefinito Vero.
- Abilitato. Consente l'interazione con il pannello sul dispositivo. Ha come valore predefinito Vero.
- Opacità. Imposta l'opacità del pannello. Il valore predefinito è 100, che significa nessuna opacità.
- Rotazione. Ruota il pannello rispetto al suo centro. I valori positivi ruotano il pannello in senso orario.
- Elemento da muovereRende il pannello spostabile a runtime. Per ulteriori informazioni, vedere Rendere mobile un oggetto grafico.
- Posizione delle schede. Determina la posizione delle schede del pannello o nasconde le schede.
Fornire un feedback