Configurare la modalità di autenticazione
Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per consentire agli utenti locali e agli utenti di dominio di effettuare il login a runtime.
Prerequisiti
Per consentire agli utenti di Active Directory di autenticarsi, eseguire le seguenti operazioni:
- Ottenere il nome del dominio e l'indirizzo del server di Active Directory.
- Verificare che il clientWindowssia aggiunto al dominio Active Directory.
Per consentire agli utenti LDAP di eseguire l'autenticazione, ottenere:
- Indirizzo del server LDAP
- File del certificato CA
- Per configurare la modalità di autenticazione
- InVista progettoselezionare il nodo principale.
- InProprietàespandereAutenticazione, quindi inModalità di autenticazioneselezionare il tipo di autenticazione che consente a specifici utenti di accedere:
- Solo modello. Utenti creati inFactoryTalk Optix Studio.
- Solo locale. Utenti del computer locale.
- Solo dominio. Utenti di Active Directory e LDAP.
- Dominio e locale. Utenti di computer locale, Active Directory e LDAP.
- Qualsiasi. Utenti di qualsiasi tipo.
- (Opzionale) ImpostareDefaultUserFolderper modificare la cartella predefinita che contiene gli oggetti utente.SUGGERIMENTO: La cartella predefinita che contiene gli oggetti utente è . Quando un utente di dominio esegue l'accesso a runtime, nella cartella specificata viene visualizzato un oggetto utente corrispondente.
- (Solo dominio) InNome di dominio predefinito, immettere il nome di dominio predefinito per gli utenti di dominio che effettuano l'accesso a runtime.SUGGERIMENTO: Se si lascia vuoto il nome di dominio predefinito, il nome di dominio viene impostato in base al dominio Active Directory aggiunto al clientWindowso recuperato dal server LDAP.
- (Solo in Doma) InIndirizzo server predefinitoimmettere l'indirizzo di Active Directory o il server LDAP.SUGGERIMENTO: Se si lascia vuoto l'indirizzo del server predefinito, l'indirizzo del server Active Directory viene impostato in base al dominio Active Directory aggiunto al clientWindows.SUGGERIMENTO: Se non si specifica la porta nell'indirizzo del server, viene utilizzata la porta predefinita 389.
- (Solo LDAP) InFile del certificato CA, selezionareSfogliae selezionare il file di certificato.SUGGERIMENTO:Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare inSeleziona file.Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, in
Importa fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona.SUGGERIMENTO: Se il file del certificato CA viene lasciato vuoto, il computerWindowslocale viene utilizzato per autenticare l'utente. Il file del certificato CA è necessario per eseguire l'autenticazione contro uno specifico server LDAP o utilizzare un client Linux.
Fornire un feedback