Driver OMRON EtherNet/IP
Osservare queste linee guida quando si utilizza il driver OMRON EtherNet/IP.
Controller supportati
Il driver può supportare le seguenti famiglie di controller:
- OMRON® Serie NJ
- OMRON® Serie NX
- OMRON® Serie NU
IMPORTANTE:
Il driver è stato testato con il firmware NJ301-1100 revisione 1.09 e con il firmware NJ101-9000 revisione 1.50.
Importazione di tag del controller
È possibile importare tag solo da file
TXT
in modalità offline.
IMPORTANTE:
Prima di importare i tag:
- In Sysmac® Studio, impostarePubblicazione di retesuPubblica.
- Da Sysmac® Studio, esportare i tag in un fileTXT.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.
Tipi di dati
Il driver supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati del controller | Tipo di dati FactoryTalk Optix | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTE | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTE | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTE | |
SINT | SBYTE | 1 BYTE | |
INT | INT16 | 2 BYTE | |
DINT | INT32 | 2 BYTE | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTE | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTE | |
LINT | INT64 | 4 BYTE | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTE | |
REAL | FLOAT | 4 BYTE | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTE | |
TIME | DURATION | 4 BYTE | |
DATE | DATE TIME | 2 BYTE | Utilizzare questi tipi di dati con oggetti Data e ora , che consentono di impostare e visualizzare i dati di data e ora. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTE | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 BYTE | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 BYTES | |
ARRAY | Type[Length] | ||
ARRAY 2 Dimensionale | Type[Rows, Columns] |
Fornire un feedback