Eventi e metodi
Un evento è un messaggio di runtime che indica che si è verificata una determinata condizione. Gli eventi possono attivare i metodi che creano la logica dell'applicazione.
Trigger dei metodi
Un oggetto può attivare un metodo quando:
- Si verifica un evento a runtime
- La NetLogic C# richiama un metodo
- Si verifica una richiesta da un client OPC UA a runtime
- Viene richiamato un metodo C# in fase di progettazione o a runtime
SUGGERIMENTO:
È possibile associare più metodi a un singolo evento. Quando si verifica l'evento, i metodi vengono eseguiti nell'ordine in cui sono configurati nell'evento stesso.
Esempi
Evento | Metodo |
|---|---|
Viene fatto clic su un pulsante | Viene generato un report PDF |
Una variabile supera un valore impostato | Si attiva un allarme |
Si verifica una richiesta da un client OPC UA | Viene eseguita una query su un database |
Fornire un feedback