Editor di ricette
Il widget dell'editor di ricette contiene gli oggetti grafici e le NetLogic necessarie per visualizzare e gestire le ricette a runtime.
Utilizzare il widget dell'editor ricette per:
- Visualizzare ingredienti e valori di una ricetta memorizzata durante la modifica o il caricamento del controller
- Creare, modificare o eliminare una ricetta
- Memorizzare una ricetta nel database
- Caricare una ricetta daApplicazione FactoryTalk Optixal controller
- Caricare una ricetta dal controller aApplicazione FactoryTalk Optix
Interfaccia
Interfaccia dell'editor ricette

Elemento | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
![]() | Nome ricetta | Assegnare un nome a una nuova ricetta o selezionare una ricetta esistente. |
![]() | Pulsanti di controllo ricette |
|
![]() | Elenco degli ingredienti | Ingredienti dello schema ricetta. |
![]() | Editor dei valori degli ingredienti | Valori modificabili degli ingredienti della ricetta. |
![]() | Valori degli ingredienti applicati | Valori degli ingredienti del controller. |
Fornire un feedback