Creare un'etichetta orologio
Creare un'etichetta che visualizzi l'ora corrente.
- Creare l'etichetta:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettere
ClockLabel.
- Configurare l'etichetta
- IMPORTANTE:Durante l'esecuzione di questo passaggio, nella finestra di dialogo collegamento dinamico, nella parte inferiore, dal menu a discesaFormato, selezionare un formato ora.Ad esempio, selezionareh:mm:ss [AM/PM].InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traVisibilee .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback