Visualizzare un oggetto a un gruppo di utenti

Rendere un oggetto grafico accessibile solo a utenti specifici.
Prerequisiti
Aggiungere un oggetto grafico che si desidera visualizzare solo a un gruppo specifico di utenti. Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
Ad esempio, creare un oggetto
AdminPane
visibile solo ai membri del gruppo Admin.
  1. Per visualizzare un oggetto a un gruppo di utenti
  2. Nel riquadro , selezionare l'oggetto grafico.
    Ad esempio, selezionare
    AdminPane
    .
  3. Nel riquadro , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Visibile
    e
    Alias
    {Sessione}
    Sessione
    Gruppi
    TargetGroup
    .
    TargetGroup
    Il gruppo di utenti a cui si desidera rendere visibile l'elemento grafico. Ad esempio,
    Amministratori
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
La proprietà
Visibilità
di un oggetto grafico ha un valore booleano. Se l'utente corrente a runtime fa parte del gruppo selezionato, il valore della proprietà a runtime è impostato su
Vero
e l'oggetto è visibile nell'interfaccia utente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal