Visualizzare le modifiche apportate a un progetto
Visualizzare le modifiche applicate al progetto aperto visualizzando la cronologia del progetto.
In
rappresenta una modifica in commit nel repository locale e
rappresenta una modifica che viene inviata in push nel repository remoto. Se non si utilizza il controllo delle versioni sul computer, vedere la Configurare il controllo delle versioni per visualizzare la cronologia del progetto in
Cronologia versioni
,
Storia locale
Cronologia remota
FactoryTalk Optix Studio
.- Nella barra degli strumenti principale del progetto aperto, selezionare.
Visualizza cronologia - InCronologia versioni, selezionareper selezionare un commit. Vengono evidenziate le modifiche nel commit. Se il progetto è nuovo, viene evidenziato tutto il contenuto del progetto.

- Espandere un oggetto evidenziato per visualizzare le modifiche nell'oggetto.SUGGERIMENTO: I valori che cambiano in un oggetto sono defalcati e una freccia punta al nuovo valore.
Fornire un feedback