Variabili Applicazione
Associare la proprietà di un oggetto grafico a una variabile
Applicazione
predefinita per configurare l'FTOptixApplication
. Ad esempio, associare alla visibilità di una proprietà per far lampeggiare l'oggetto in base a uno stato della macchina o del processo. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.La categoria
Applicazione
del browser dei collegamenti dinamici visualizza le variabili relative all'FTOptixApplication
.Variabile | Tipo | Definizione | Lettura o scrittura | Riavvio necessario |
|---|---|---|---|---|
Lampeggio rapido | Boolean | Valore di variabile che alterna tra impostato per 1 secondo e azzerato per 0,5 secondi. | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Lampeggio medio | Boolean | Valore di variabile che alterna tra impostato per 2 secondi e azzerato per 1 secondo. | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Lampeggio lento | Boolean | Valore di variabile che alterna tra impostato per 3 secondi e azzerato per 1,5 secondi. | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Fornire un feedback