Convertitore lineare
Convertire i valori dei dati raw in valori in scala in base alla relazione lineare applicata all'input.
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
|---|---|
Pendenza | Pendenza della linea. |
Intercetta | Il punto sull'asse Y attraverso il quale passa la pendenza della linea. |
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile che contiene il dato grezzo da convertire.
Output
Un valore scalato secondo la conversione lineare impostata.
Esempio

Fornire un feedback
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.