Assegnare un ruolo a un utente o gruppo
Assegnare ruoli a utenti e gruppi per creare ruoli di una gerarchia con diritti e privilegi assegnati.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare, quindiApri pagina dashboardGestisci utenti e gruppi.
- Nella pagina del dashboard:
- InRuolitrascinare un gruppo su un utente inUtentio su un gruppo inGruppi. È anche possibile trascinare un utente o un gruppo su un ruolo. Tenere premutoMaiuscoCtrlper selezionare e trascinare selezioni consecutive o multiple.
- Selezionare uno o più ruoli, selezionareAssegnaruoli a utenti o gruppi, selezionare gli utenti e gruppi, quindiApplica.
- SelezionareEsci.NOTA:Viene visualizzato
accanto a un gruppo o ruolo già assegnato a un ruolo. È possibile assegnare il ruolo a un utente o gruppo da Vista progettotrascinando il ruolo nell'utente o gruppo inVista progetto.NOTA: Per assegnare un ruolo da un menu di scelta rapida, inGestisci utenti e gruppi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ruolo, selezionareAssegna a utenti o gruppi, selezionare i ruoli da assegnare all'utente o gruppo, quindi selezionareApplica. - SelezionareEsci.
Il ruolo viene visualizzato assegnato all'utente o al gruppo nella pagina del dashboard.
Fornire un feedback