- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Modo de coloración
Define el modo de coloración que se utilizará al aplicar el color seleccionado a la imagen.
- BrowseName
- ColorizationModeEnum
Valores
Value | DisplayName | Descripción |
---|---|---|
0 | Reemplazar | Cada color encontrado en la imagen se sustituye por el color seleccionado. |
1 | Tono | Sustituye el tono de color original con el tono de color seleccionado |
2 | Multiplicar | Cada color encontrado en la imagen se multiplica por el color seleccionado. Si el color seleccionado es el negro, el color resultante será negro, si el color seleccionado es blanco, el color resultante será el original. |
3 | Añadir | Cada color encontrado en la imagen se suma al color seleccionado. |
Entregue su opinión