Buscar
Ayuda de FactoryTalk Optix Studio
Etiqueta CODESYS
BrowseName
CODESYSTag
SuperType
Etiqueta
(Tag)
Propiedades
Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Nombre de símbolo
SymbolName
String
Nombre de etiqueta.
Longitud máxima
MaximumLength
Int32
(solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena.
Codificación
Encoding
Encoding
Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria.
Inicio del índice de matriz
StartArrayIndex
UInt32
Modo de actualización de matriz
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(Heredado de la
etiqueta
)
Tipo de datos original
OriginalDataType
NodeId
(Heredado de la
etiqueta
)
Referencias de objetos y variables
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.