Crear una cuadrícula de datos numéricos

Crear una cuadrícula de datos numéricos

Cree una cuadrícula de datos que muestre las propiedades del motor, incluidos el nombre del motor, la velocidad y la aceleración.
  1. Cree la etiqueta de los parámetros del motor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      NumericDataLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Motor parameters
      .
  2. Cree la cuadrícula de datos numéricos:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles de datos
      Cuadrícula de datos
      .
    2. Pase el cursor por encima de la cuadrícula de datos, seleccione
      Edit
      y escriba
      MotorNumericGrid
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Modelo
      y
      ProjectName
      Modelo
      MotorObjects
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Configure la columna del nombre del motor:
    1. En
      Propiedades
      , haga doble clic en
      ColumnaDeCuadrículaDeDatos1
      y escriba
      MotorNameCol
    2. En
      PlantillaDeElementoDeDatos
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y
      Alias
      {Item}
      Motor@BrowseName
      CONSEJO: Para seleccionar el atributo
      @BrowseName
      , puede seleccionarlo en el menú desplegable
      Atributo
      que aparece en la parte inferior.
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    3. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Ordenar por
      y
      Alias
      {Item}
      Motor@BrowseName
      CONSEJO: Para seleccionar el atributo
      @BrowseName
      , puede seleccionarlo en el menú desplegable
      Atributo
      que aparece en la parte inferior.
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. Establecer
      Título
      en
      Motor Name
  4. Cree la columna de velocidad del motor:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Columnas
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      Columna de texto
      .
    2. Haga doble clic en el nombre de la columna y escriba
      MotorSpeedCol
    3. Debajo de
      PlantillaDeElementoDeDatos
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y
      Alias
      {Item}
      Motor
      Speed
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. Establecer
      Título
      en
      Speed
  5. Cree la columna de aceleración del motor:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Columnas
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      Columna de texto
      .
    2. Haga doble clic en el nombre de la columna y escriba
      MotorAccelerationCol
    3. En
      PlantillaDeElementoDeDatos
      , cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y
      Alias
      {Item}
      Motor
      Acceleration
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. Establecer
      Título
      en
      Acceleration
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal