Duplicar un esquema de recetas

Duplique un esquema de recetas en función del esquema de recetas existente.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  2. En el panel central, seleccione
    Configurar una receta
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en el esquema de recetas disponible y seleccione
    Duplicar
    .
Si es necesario, edite el esquema de recetas duplicado. Consulte Editar un esquema de recetas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal