Configurar el panel de aceleración (type)
Agregue una etiqueta, un medidor y un botón que cambie de panel.
- Cree una etiqueta de aceleración:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSpeedPanel (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaAccelerationLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenAcceleration.
- Cree un medidor lineal de velocidad:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSpeedPanel (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del medidor, seleccione y escribaAccelerationGauge.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .
- Cree un botón que cambie de panel:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enSpeedPanel (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaChangePanelButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenChange Panel.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccione y seleccione .
- EnArgumentos de entrada, cree un vínculo dinámico entre la propiedadNewPanely
Entregue su opinión