Configurar los ID de configuración regional

Cree los ID de configuración regional y agréguelos al diccionario.
  1. Cree los ID de configuración regional para los idiomas inglés (EE. UU) e italiano:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Objeto
      .
    2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
      Edit
      y escriba
      LocaleIds
      .
    3. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Add
      y seleccione
      Variable
      .
    4. Haga doble clic en el nombre de la variable y escriba
      en-US
      .
    5. Seleccione
      Int32
      y seleccione
      LocaleId
      .
      CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
      Mostrar todo
      .
    6. Para el valor de la propiedad, seleccione
      en-US
      .
    7. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Add
      y seleccione
      Variable
      .
    8. Haga doble clic en el nombre de la variable y escriba
      it-IT
      .
    9. Seleccione
      Int32
      y, en
      Editor de tipo de datos
      , seleccione
      Mostrar todo
      y seleccione
      LocaleId
      .
    10. Para el valor de la propiedad, seleccione
      it-IT
      .
  2. Agregue la configuración regional para italiano al diccionario:
    1. En
      Propiedades
      , expanda
      Traducciones
      .
    2. Haga doble clic en
      LocalizationDictionary1
      .
    3. En la parte superior del panel central, seleccione
      Agregar configuración regional
      .
    4. En la lista, seleccione
      it-IT
      y elija
      Checkmark
      Agregar configuración regional seleccionada
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.