Cuadrante

BrowseName
Dial
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Posición
Position
Comportamiento de cambio de valor
ValueChangeBehaviour
Modo de actualización de texto cuando el usuario escribe en el cuadro de texto. Al terminar de escribir = actualizar el valor después de que el usuario presione Entrar con un teclado físico o virtual (al presionar la tecla Esc o hacer clic fuera del objeto, se restablece el texto anterior); Al escribir = en tiempo real al escribir.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.