Crear un formulario de inicio de sesión
Cree una interfaz que permita iniciar la sesión.
- Agregue un widget preconfigurado (type):
- En la barra de herramientas, seleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueLogin form.
- EnComponentes, arrastre elFormulario de inicio de sesiónaUIenVista del proyecto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreUsuariosy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión