Leer el valor de salida de un método personalizado

Lee el valor devuelto por un método personalizado definido en NetLogic.
Para obtener más información, consulte Métodos personalizados y NetLogic.
  1. Leer el valor de salida de un método personalizado
  2. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto para activar el método.
    Por ejemplo, seleccione un objeto Botón.
  3. En
    Propiedades
    , asocie un evento al método personalizado.
    Por ejemplo, asocie el método personalizado al
    Evento MouseClick
    del objeto Botón.
    Para obtener más información, consulte Agregar un método a un evento existente.
  4. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto para leer el valor de salida del método.
    Por ejemplo, seleccione un objeto Etiqueta o Cuadro de texto.
  5. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la propiedad para leer el valor de salida del método y el argumento de salida del objeto que activa el método.
    Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
    Por ejemplo, cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Texto
    y
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    ObjectTriggeringMethod
    EventHandler
    MethodsToCall
    MethodContainer
    #
    OutputArguments
    OutputArgument
    .
Este ejemplo muestra un método personalizado que agrega dos números. El objeto Cuadro de texto muestra el valor devuelto.
Descargar un proyecto de muestra:
ReadMethodOutputValue.zip.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.