Métodos globales para nodos

Utilice estos métodos globales para crear o quitar objetos y variables en tiempo de ejecución en el modelo de información.

Método CreateObject

Este método crea un objeto.
Argumentos de entrada
Argumento
Descripción
BrowseName
Nombre del objeto
ObjectType
Tipo de objeto
ParentNode
Nodo primario del objeto que se va a crear
ReferenceType
Reservado para un uso futuro
Argumentos de salida
Argumento
Descripción
CreateNodeId
Atributo NodeId asignado en tiempo de ejecución

Método CreateVariable

Este método crea una variable.
Argumentos de entrada
Argumento
Descripción
BrowseName
Nombre de variable
RequestedNodeId
Reservado para un uso futuro
VariableType
Tipo de variable
ParentNode
Nodo primario de la variable que se va a crear
ReferenceType
Reservado para un uso futuro

Método DeleteNode

Este método elimina un nodo.
Argumentos de entrada
Argumento
Descripción
Node
Nodo que se va a eliminar
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.