Crear una casilla de verificación que muestre u oculte el reloj
Cree una casilla de verificación vinculada dinámicamente con una variable específica del usuario que muestre u oculte el reloj.
- Cree la casilla de verificación:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la casilla de verificación, seleccioney escribaShowClockCheckBox.
- Configure la casilla de verificación:
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadActivoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaTextoenShow clock.
Entregue su opinión