PDF generado

Se ejecutó el método Generar PDF de un objeto de informe.
BrowseName
GeneratePdfCompletedEvent
SuperType
BaseEventType(BaseEventType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Archivo de salida
OutputPath
Ubicación en el sistema de archivos en el que se guardará el archivo PDF (por ejemplo, %APPLICATIONDIR%/MyReport.pdf).
Resultado
Result
Resultado de la impresión en PDF. 0 = PDF generado correctamente; 1 = Configuración regional no compatible; 2 = No se pudo procesar la plantilla; 3 = No se pudo sobrescribir el archivo de salida; 4 = No se pudo generar el archivo PDF; 5 = URI de salida de recursos vacía o no válida.
ID de operación
OperationId
Configuración regional del contenido del informe.
EventId
(Heredado de BaseEventType)
EventType
(Heredado de BaseEventType)
SourceNode
(Heredado de BaseEventType)
SourceName
(Heredado de BaseEventType)
Time
(Heredado de BaseEventType)
ReceiveTime
(Heredado de BaseEventType)
LocalTime
(Heredado de BaseEventType)
Message
(Heredado de BaseEventType)
Severity
(Heredado de BaseEventType)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.