Administrar recetas en tiempo de ejecución

Use el widget del editor de recetas para almacenar una nueva receta, eliminar una receta existente o aplicar una receta en el controlador.
  • Para administrar recetas en tiempo de ejecución
  • Para almacenar una nueva receta:
    1. Edite los valores de los ingredientes.
    2. En la lista de recetas, introduzca un nombre para la receta.
    3. Seleccione
      Guardar
      .
  • Para eliminar una receta, seleccione una receta y seleccione
    Eliminar
    .
  • Para aplicar una receta en el controlador:
    1. Seleccione una receta.
      Se mostrarán los valores de los ingredientes de la receta.
    2. Seleccione
      Aplicar
      .
      En la columna derecha, se cargan los valores de los ingredientes en la pantalla del controlador.
    3. Para cambiar los valores de los ingredientes en el controlador, edite los valores, seleccione
      Guardar
      y seleccione
      Aplicar
      .
      Los valores de los ingredientes del controlador se actualizan en la columna derecha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal