- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Integrar la interfaz con NetLogic
Cree vínculos dinámicos entre los elementos de la interfaz y los métodos definidos en el script.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure CreateButton:
- EnVista del proyecto, seleccioneCreateButton.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreNewPanely .
- Configure RemoveButton:
- EnVista del proyecto, seleccioneRemoveButton.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreNombrey .
- Configure NameLabel:
- EnVista del proyecto, seleccioneNameLabel.
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Configure PasswordBox:
- EnVista del proyecto, seleccionePasswordBox.
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Configure LocaleCombo:
- EnVista del proyecto, seleccioneLocaleCombo.
- Cree un vínculo dinámico entreModeloy .
- Cree un vínculo dinámico entreValor seleccionadoy .
Entregue su opinión