- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear un NetLogic que exporte datos de tabla a CSV
Este script rellena con datos las columnas de la tabla y exporta esos datos a un archivo
CSV
.Ejemplo de aplicación

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ExportTableDataToCSV.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
CONSEJO:
Cuando se generan y exportan datos, el archivo CSV se guarda en la siguiente carpeta:
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\ExportTableDataToCSV\ApplicationFilesEntregue su opinión